Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento
Accedi
Creare un account
Percorsi di apprendimento
Pallettizzazione
Fase 2 di 7

Test di layout e raggiungibilità delle celle

Di quale robot hai bisogno per la stazione di pallettizzazione? E dove si posizionano i pallet e il robot? Come ci si assicura che il robot sia in grado di raggiungere tutte le posizioni dei pallet? 

In questa fase, imparerai le migliori pratiche di layout delle celle per consentirti di creare una prima bozza della stazione di pallettizzazione. 

Imparerai anche come eseguire un test di raggiungibilità in uno strumento di simulazione per verificare che il robot raggiunga tutti gli strati e le posizioni sul pallet e che il robot non entri in collisione con alcun oggetto. Il test di raggiungibilità ti aiuta anche a determinare il tipo di pinza di cui hai bisogno e se hai bisogno di un 7° asse. 

Fase precedente
|
Fase successiva
Obiettivi della fase
  • Crea la prima bozza della stazione di pallettizzazione
  • Esegui il test di raggiungibilità per verificare che il robot possa raggiungere tutti gli strati e le posizioni

Download

Per questa fase, avrai bisogno dei seguenti file
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.

Moduli

Completato In corso Non avviato Prossimamente!
Soluzione

2.1. Best practice per il layout delle celle

Come fare in modo che la cella robotizzata occupi il minor spazio possibile? Dove posizionare i pallet e il robot? E come deve essere montata la pinza? In questo video, Guillermo condivide suggerimenti e trucchi per configurare il layout della cella di pallettizzazione.
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
Argomenti chiave
  • Progettazione del layout
  • Posizionamento pallet
  • Supporto robot
  • Montaggio della pinza
Completato In corso Non avviato Prossimamente!
Soluzione

2.2. La teoria del test di raggiungibilità

Questo tutorial spiega cos'è un test di raggiungibilità e il suo scopo. Inoltre, spiega tutti i potenziali problemi che è necessario verificare in un test di raggiungibilità.
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
Argomenti chiave
  • Raggiungibilità di tutte le posizioni
  • Rilevamento delle collisioni
  • Necessità del 7° asse
Completato In corso Non avviato Prossimamente!
Pratico

2.3. Caso cliente - parte 2: layout delle celle e test di raggiungibilità

Nella seconda parte di questo caso cliente, Guillermo ti accompagna attraverso il processo di progettazione di un layout di cella in uno strumento di simulazione 3D in cui esegue test di raggiungibilità per diversi prodotti, pallet e posizioni.
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
Argomenti chiave
  • Layout delle celle 3D
  • Test di raggiungibilità
  • Design e montaggio della pinza

Link correlati

Software di simulazione di componenti visivi
Visual Components è un software di simulazione utilizzato per la progettazione, la pianificazione e la simulazione di layout. È possibile inserire facilmente un'ampia gamma di componenti, tra cui nastri trasportatori, macchine CNC, robot UR, utensili robotici e altro ancora, da un catalogo digitale semplicemente trascinandoli nell'ambiente 3D.
Simulatore RoboDK
RoboDK è un simulatore progettato per robot industriali e programmazione di robot. Consente di programmare robot al di fuori dell'ambiente di produzione e di creare un ambiente virtuale per la simulazione di varie applicazioni.
Configuratore di pallettizzazione Robotiq
Il configuratore di pallettizzazione Robotiq fornisce un layout di cella predefinito utilizzando la soluzione di pallettizzazione Robotiq. Consente inoltre di modificare parametri specifici e verificare la compatibilità.
Simulatore Rocketfarm
La piattaforma definitiva per la gestione dei robot di pallettizzazione è MyRobot.cloud. Grazie alla tecnologia “digital twin” e al nostro software Pally, è possibile simulare, analizzare e prevedere scenari di vita reale. Questo approccio riduce l'incertezza e riduce i rischi associati agli investimenti in robot. Per un percorso senza problemi verso la robotica, immergiti nella praticità e nell'efficienza offerte da Pally.

Controllo degli obiettivi

Verifica che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi per questa fase e di avere tutto il necessario per procedere.

  • Crea la prima bozza della stazione di pallettizzazione
  • Esegui il test di raggiungibilità per verificare che il robot possa raggiungere tutti gli strati e le posizioni

Fase successiva :

3. Selezione e test della pinza

Una volta finalizzato il layout della stazione di pallettizzazione ed eseguito un test di raggiungibilità, il passo successivo consiste nel selezionare una pinza che funzioni bene con i materiali pallettizzati. 

In questa fase imparerai come funzionano i diversi sistemi di presa, per quali materiali sono adatti e perché è essenziale eseguire un test di presa prima di investire in una pinza. 

Continua il percorso
  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026