Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento
Accedi
Creare un account
Percorsi di apprendimento
Pallettizzazione
Fase 1 di 7

Documentazione del processo esistente

Il primo passo per automatizzare il processo di pallettizzazione è conoscerne tutti i dettagli. Lo strumento di valutazione della pallettizzazione fornito in questa fase consente di documentare tutti gli aspetti rilevanti del processo di cui si avrà bisogno durante la pianificazione del progetto. Lo strumento fornisce anche un rapporto che evidenzia i potenziali punti di attrito nel processo e fornisce raccomandazioni su come rimuovere o ridurre questi punti di attrito. 

Una volta completato il passaggio, avrai un'idea chiara della complessità del progetto. Conoscerai i potenziali punti di attrito nel processo e come ridurli. 

Fase successiva
Obiettivi della fase
  • Documenta il processo di pallettizzazione esistente
  • Identifica i punti di attrito per l'automazione
  • Trova un partner con cui lavorare

Download

Per questa fase, avrai bisogno dei seguenti file
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.

Moduli

Completato In corso Non avviato Prossimamente!
Soluzione

1.1. Introduzione allo strumento di valutazione della pallettizzazione

In questo tutorial imparerai come utilizzare lo "Strumento di valutazione della pallettizzazione" per documentare tutti gli aspetti rilevanti del processo di pallettizzazione manuale e come generare un report con consigli utili sull'automazione dello specifico processo di pallettizzazione.
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
Argomenti chiave
  • Documenta il processo esistente
  • Genera report sull’automatizzazione del processo
Completato In corso Non avviato Prossimamente!
Pratico

1.2. Caso cliente - parte 1: requisiti e layout dell'impianto

Nella prima parte di questa serie di video, Guillermo presenta un vero caso cliente. Descrive le esigenze del cliente per una soluzione di pallettizzazione e mostra il layout dell'impianto, la linea di produzione e la progettazione iniziale della cella robotizzata.
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
Argomenti chiave
  • Requisiti del progetto
  • Layout dell'impianto
  • Pianificazione iniziale

Link correlati

Trova partner
Trova un partner vicino a te con cui lavorare al progetto di pallettizzazione.

Controllo degli obiettivi

Verifica che siano stati raggiunti tutti gli obiettivi per questa fase e di avere tutto il necessario per procedere.

  • Documenta il processo di pallettizzazione esistente
  • Identifica i punti di attrito per l'automazione
  • Trova un partner con cui lavorare

Fase successiva :

2. Test di layout e raggiungibilità delle celle

Di quale robot hai bisogno per la stazione di pallettizzazione? E dove si posizionano i pallet e il robot? Come ci si assicura che il robot sia in grado di raggiungere tutte le posizioni dei pallet? 

In questa fase, imparerai le migliori pratiche di layout delle celle per consentirti di creare una prima bozza della stazione di pallettizzazione. 

Imparerai anche come eseguire un test di raggiungibilità in uno strumento di simulazione per verificare che il robot raggiunga tutti gli strati e le posizioni sul pallet e che il robot non entri in collisione con alcun oggetto. Il test di raggiungibilità ti aiuta anche a determinare il tipo di pinza di cui hai bisogno e se hai bisogno di un 7° asse. 

Continua il percorso
  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026