Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente NEW
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento Novità
Accedi
Creare un account
Percorso di apprendimento

Pallettizzazione

Scopri come ottimizzare le operazioni di fine linea e aumentare la produttività con le soluzioni di pallettizzazione dei cobot. 

Il percorso di apprendimento è diviso in tre parti principali, seguendo la stessa struttura della maggior parte dei progetti di automazione; Pianificazione, implementazione e funzionamento. 

NOTA: Contenuto disponibile solo in inglese. 

Pianificazione
  • 1. Documentazione del processo esistente
  • 2. Test di layout e raggiungibilità delle celle
  • 3. Selezione e test della pinza
Attuazione
  • 4. Salvaguardia dell'applicazione di pallettizzazione
  • 5. Applicazione, montaggio e installazione finale
  • 6. Programmazione dell'applicazione di pallettizzazione
Esecuzione
  • 7. Funzionamento e manutenzione dell’attrezzatura

Pianificazione

Il mio progetto di automazione è fattibile? Come posso controllare? 

Nelle fasi di pianificazione, imparerai a documentare il processo esistente e i passaggi da intraprendere per prepararti all'automazione. Ciò comprende la stesura di un layout di cella, l'esecuzione di un test di raggiungibilità, la selezione di un sistema di presa adatto e l'esecuzione di un test di presa.

Obiettivi di pianificazione
  • Determinazione dei requisiti del progetto
  • Verifica della fattibilità
  • Definizione delle specifiche tecniche per l'implementazione

Fasi di pianificazione

Completato In corso Non avviato Prossimamente!

1. Documentazione del processo esistente

2 Moduli    17 min
Il primo passo per automatizzare il processo di pallettizzazione è conoscerne tutti i dettagli. Lo strumento di valutazione della pallettizzazione fornito in questa fase consente di documentare tutti…
Completato In corso Non avviato Prossimamente!

2. Test di layout e raggiungibilità delle celle

3 Moduli    45 min
Di quale robot hai bisogno per la stazione di pallettizzazione? E dove si posizionano i pallet e il robot? Come ci si assicura che il robot sia in grado di raggiungere tutte le posizioni dei pallet?&n…
Completato In corso Non avviato Prossimamente!

3. Selezione e test della pinza

2 Moduli    39 min
Una volta finalizzato il layout della stazione di pallettizzazione ed eseguito un test di raggiungibilità, il passo successivo consiste nel selezionare una pinza che funzioni bene con i materiali pall…

Attuazione

Una volta pianificata la modalità con la quale desideri configurare la cella robotizzata, il passo successivo è pensare a come procedere per l'implementazione. Alcuni degli argomenti da considerare in questa fase sono la sicurezza, l'assemblaggio e la programmazione.

Obiettivi dell’attuazione
  • Scopri quali dispositivi di sicurezza utilizzare
  • Scopri come proteggere l’applicazione
  • Montaggio, protezione e programmazione dell'applicazione di esempio

Fasi dell’attuazione

Completato In corso Non avviato Prossimamente!

4. Salvaguardia dell'applicazione di pallettizzazione

3 Moduli    27 min
Mentre iniziamo a pensare all'implementazione, Adam prende il posto di Guillermo e passa in rassegna alcuni dei diversi problemi di sicurezza e dispositivi di sicurezza che dovresti considerare quando…
Completato In corso Non avviato Prossimamente!

5. Applicazione, montaggio e installazione finale

2 Moduli    11 min
Come scegliere e installare l'utensile, il nastro trasportatore e i sensori durante l'impostazione di un'applicazione di pallettizzazione? In questo passaggio, illustriamo come abbiamo assemblato l'ap…
Completato In corso Non avviato Prossimamente!

6. Programmazione dell'applicazione di pallettizzazione

2 Moduli    16 min
Come si programma un'applicazione di pallettizzazione? Come si configura l'IO e quali sono le migliori pratiche di programmazione per garantire un'operazione di pallettizzazione senza intoppi?  I…

Esecuzione

Una volta distribuita, salvaguardata e programmata l’applicazione, pensa a come farla funzionare in modo efficiente, quali competenze sono necessarie per i lavoratori e come mantenere l’applicazione per massimizzare il throughput.

In questo passaggio otterrai informazioni che ti aiuteranno a ottenere il massimo dalla tua applicazione di pallettizzazione.

Obiettivi dell'operazione
  • Cambio rapido
  • Determinazione delle competenze richieste

Fase operative

Completato In corso Non avviato Prossimamente!

7. Funzionamento e manutenzione dell’attrezzatura

1 Modulo    5 min
Una volta distribuita, messa in sicurezza e programmata l’applicazione, pensa a come farla funzionare in modo efficiente, quali competenze sono necessarie per i lavoratori e come mantenere l’applicazi…
  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026