Corsi on-line gratuiti I nostri corsi Webinars Esercitazioni video

Universal Robots A/S
Energivej 51
DK-5260 Odense S

T: +45 89 93 89 89
academy@universal-robots.com

Chiudi
Choose your language
 
  • I nostri corsi
    Tutti i corsi
    Sfoglia il nostro catalogo completo dei corsi di formazione. Qui troverai tutti i corsi disponibili nelle categorie Formazione in sede e virtuale.

    Tutti i corsi sono tenuti da Formatori Certificati dalle sedi di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati di tutto il mondo.
    Corsi in sede - Con docente
    Corsi di formazione tenuti presso le strutture di Universal Robots o da Partner di formazione autorizzati presso le loro strutture.
    Formazione basata su simulatore - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente in un ambiente simulato. Per partecipare non è richiesto l'accesso a un vero robot.
    Formazione virtuale - Con docente
    Corsi di formazione tenuti virtualmente che richiedono l'accesso a un vero robot presso la tua struttura.
  • Corsi on-line gratuiti
  • Esercitazioni video
  • Formazione
  • Percorsi di apprendimento
Accedi
Creare un account
Torna alla panoramica

Percorso Pro e-Series

Il Percorso Pro si basa sulle conoscenze apprese nel Percorso Base, ma tratta argomenti più complessi. Se ancora non sapete utilizzare un robot UR, vi consigliamo vivamente di completare i moduli del Percorso Base prima di iniziare il Percorso Pro.

Browser e impostazioni consigliati. Per visualizzare i moduli dei Corsi on-line si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Microsoft Edge o Google Chrome. JavaScript deve essere abilitato.

Questo modulo non è attualmente disponibile nella tua lingua. Ci stiamo lavorando.
Nel frattempo, ti abbiamo reso disponibile la versione in inglese.


Moduli
9. Flusso di programma
In questo modulo apprenderete come utilizzare le variabili e gli if-statement per creare un flusso d…
16m

9. Flusso di programma

In questo modulo apprenderete come utilizzare le variabili e gli if-statement per creare un flusso di programma più avanzato e non lineare.
La lingua del corso è impostata su: English Cambia lingua
Argomenti chiave
Variabili
Else-if
Input operatore
Sottoprogrammi
If-else
Editor di espressioni
Pop-up
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
10. Coordinate delle feature
In questo modulo apprenderete come creare sistemi di coordinate definiti dall’utente, come programma…
13m

10. Coordinate delle feature

In questo modulo apprenderete come creare sistemi di coordinate definiti dall’utente, come programmare waypoint relativi a un sistema di coordinate e come muovere il robot in diversi sistemi di coordinate.
La lingua del corso è impostata su: English Cambia lingua
Argomenti chiave
Coordinate della feature
Sposta feature
Sposta robot rispetto alla feature
Crea feature
Allinea robot con feature
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.
11. Controllo della forza
In questo modulo, apprenderà come utilizzare il modello di forza del robot per applicare la forza in…
12m

11. Controllo della forza

In questo modulo, apprenderà come utilizzare il modello di forza del robot per applicare la forza in una o più direzioni. La funzionalità della forza è molto utile in diverse applicazioni come la lucidatura, la sbavatura e l’assemblaggio.
La lingua del corso è impostata su: English Cambia lingua
Argomenti chiave
Controllo della forza
Eliminazione sbavature
Lucidatura
Effettuare il Accedi o Creare un account per procedere.

Congratulazioni!

Hai completato tutti i moduli in questo percorso di corsi on-line. Perché non inizi il percorso successivo o partecipi a uno dei nostri corsi di formazione?

Scopri di più frequentando uno dei nostri corsi di formazione
Vai alla panoramica sui corsi on-line gratuiti
  • Termini e condizioni
    Informativa sulla privacy
    Politica sui Cookie
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • DK-5260 Odense S
  • T: +45 89 93 89 89
  • academy@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots A/S 2026