閉じる
Choose your language
ステージ
0 /
7
セルレイアウトと到達性テスト
パレタイジングステーションに必要なロボットは?パレットとロボットはどこに置くか?ロボットがすべてのパレット位置に到達できるようにするにはどうすればよいか?
このステップでは、セルレイアウトの最良事例を学び、自分自身のパレタイジングステーションの原案を作成できるようにします。
また、シミュレーションツールで到達性テストを実行し、ロボットがパレット上のすべてのレイヤーと位置に到達できること、およびロボットが物に衝突しないことを検証する方法も学びます。到達性テストは、どの種類のグリッパーが必要か、第7軸が必要かどうかを判断するのにも役立ちます。
ステージの目標
- パレタイジングステーションの原案作成
- ロボットがすべてのレイヤーと位置に到達できることを検証するために到達性テストを実施します。
モジュール
完了
進行中
新規
近日公開

主要科目
- レイアウト設計
- パレットの位置決め
- ロボットの設置
- グリッパーの取り付け
完了
進行中
新規
近日公開

主要科目
- 全ての位置の到達可能性
- 衝突の検出
- 第7軸の必要性
関連リンク
目標チェック
このステージの目標をすべて達成し、次に進むために必要なものがすべて揃っているかどうかを確認します。
次のステージ :

1. 既存のプロセスの文書化
パレタイジングプロセスを自動化するための第一歩は、パレタイジングの一部始終を知ることです。このステップで提供されるパレタイジング評価ツールは、プロジェクトを計画する際に必要となるプロセスの、関連するすべての側面を文書化するのに役立ちます。また、このツールはプロセスにおける潜在的な摩擦点を指摘し、その摩擦点を除去または削減する方法についての推奨事項を指摘するレポートも提供します。
このステップを完了すると、プロジェクトの複雑性を明確に把握することができます。プロセスにおける潜在的な摩擦点と、それを減らす方法を知ることができます。